Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Weihnachtsbeleuchtung » Die helle Freude für das schönste Fest des Jahres 

Auch wenn es draußen dunkel und kalt ist, zählt Weihnachten für die meisten Menschen zur schönsten Zeit des Jahres. Bereits vor der Adventszeit werden Wohnungen, Häuser und Gärten festlich geschmückt. Dabei spielt neben der geschmackvollen Weihnachtsdekoration auch die passende Weihnachtsbeleuchtung eine sehr wichtige Rolle.  

  • Was wäre Weihnachten ohne Lichterketten?

  • Was ist bei der Auswahl der Beleuchtung zu beachten?

  • Weihnachtsbeleuchtung für Innen und Außen

  • Weihnachtsbeleuchtung – so hoch sind die Stromkosten

  • Was ist ein Lichterkettensystem?

  • Nützliches Zubehör für eine effiziente Beleuchtung

Weihnachtsdeko und Weihnachtsbeleuchtung


Was wäre Weihnachten ohne Lichterketten?

Eine festliche Weihnachtsbeleuchtung schafft das perfekte Ambiente für ein gelungenes Weihnachtsfest. In der Wohnung flackern täuschend echt aussehende LED-Kerzen und die Fenster erstrahlen im hellen Glanz der Lichterketten.

Selbst die Weihnachtsdekoration wird mit stimmungsvollen Lichtern effektvoll in Szene gesetzt. Bei Dunkelheit wird die Deko dann zum absoluten Blickfang.

Aber auch im Garten ist die vorweihnachtliche Stimmung ganz deutlich spürbar. Denn die klassische Kerzenbeleuchtung verwandelt die sonst so unscheinbare Tanne vor dem Haus in einen stattlich leuchtenden Weihnachtsbaum.

Auch die immergrüne Hecke am Zaun, den kahlen Strauch in der Ecke und den kleinen Busch an der Terrasse schmücken helle Lichter. Dabei reichen ein paar wenige Lichtpunkte aus, und schon rücken sie aus der Dunkelheit in das Blickfeld des Betrachters.

Die am Balkon und an der Fassade hängenden Lichternetze, Lichtervorhänge und Lichterketten runden die weihnachtliche Außenbeleuchtung harmonisch ab. Die Möglichkeiten einer individuellen Weihnachtsbeleuchtung sind somit scheinbar grenzenlos. Doch nicht jede Weihnachtsbeleuchtung darf überall eingesetzt werden.

Weihnachtsbeleuchtung


Was ist bei der Auswahl der Beleuchtung zu beachten?

Weihnachtsbeleuchtung

Wer seine Weihnachtsbeleuchtung draußen anbringen will, muss unbedingt darauf achten, dass die Lampen und Lichterketten den widrigen Bedingungen mit eindringender Feuchtigkeit standhalten. Die IP-Schutzart gibt darüber Auskunft.

Wird die Weihnachtsbeleuchtung innen eingesetzt, braucht man sich diesbezüglich keine Gedanken machen. Ganz im Gegenteil: Stromsparende LED Lichterketten mit Batteriebetrieb machen die Weihnachtsbeleuchtung kabellos und flexibel.

Fenster, Schränke oder auch Regale werden ohne lästige Verlängerungskabel im Handumdrehen beleuchtet. So setzen Sie Ihre individuelle Weihnachtsdekoration perfekt in das richtige Licht.

Dekorative Beleuchtung auch ohne Stromnetz-Anschluss



Weihnachtsbeleuchtungen für Innen und Außen

Es spielt eine große Rolle, ob die neue LED Weihnachtsbeleuchtung oder der LED-Lichtervorhang außen montiert werden soll oder nicht. Denn nur wenn eine LED-Lichterkette auch wirklich für den Outdoor Einsatz ausgelegt ist, bereitet sie lange Freude. Aus diesem Grund haben wir für Sie bezüglich drinnen oder draußen eine kleine Vorauswahl getroffen.

Weihnachtsbeleuchtung für Innen

Weihnachtsbeleuchtung innen

Die klassische Weihnachtsbaum-Beleuchtung ist wohl die am meisten verbreitete Weihnachtsbeleuchtung im Innenbereich.

Dabei setzt sich immer mehr die kabellose Weihnachtsbaum-Beleuchtung durch. Denn losgelöst vom festen Lampenabstand einer verkabelten Lichterkette, können die Kerzenlampen genau da am Baum positioniert werden, wo sie am besten passen.

Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge und auch Lichtschläuche eignen sich ideal, um auch andere Bereiche in der Wohnung und im Haus ins richtige Licht zu rücken. Flure, Treppenaufgänge, Fensterbänke oder Durchgangsbögen wirken mit einer festlichen Beleuchtung gleich heimeliger und einladender.

Unser Tipp: Bereits eine einfache Lichterkette, die lose um die hübsche Weihnachtsdekoration angeordnet wird, reicht aus, dass die Deko auch bei Dunkelheit so richtig toll zur Geltung kommt.

Probieren Sie es doch einfach einmal aus.  

Unserer Produktempfehlungen für die Innenbeleuchtung


Weihnachtsbeleuchtung für Außen

Weihnachtsbeleuchtung außen

Für eine attraktive Weihnachtsbeleuchtung im Außenbereich gab es noch nie so viele Möglichkeiten wie jetzt. Darum sieht man vielerorts, dass nicht nur die Tanne im Vorgarten mit einer spritzwassergeschützten Lichterkette dekorativ beleuchtet wird.

Lichterketten und Lichtschläuche zieren oftmals auch Dächer, Erker und Fenster an Wohngebäuden und Garagen. Selbst Balkone, Eingangsbereiche und winterfeste Gartenpflanzen erhalten mit Lichternetzen und Lichtervorhängen den perfekten weihnachtlichen Glanz.

Sobald die Dunkelheit hereinbricht und eventuell noch Schnee gefallen ist, wirkt so manches Haus dank der tollen Außenbeleuchtung geradezu magnetisch auf Spaziergänger.

Wenn dann auch noch hübsche Acrylfiguren im Garten stehen und hell leuchten, bekommen kleine Kinder oftmals große Augen.

Übrigens, die dezenten Bewegungen eines Gartenlasers peppen die Außenbeleuchtung optisch noch einmal so richtig auf und machen sie zum echten Hingucker.  

Unserer Produktempfehlungen für die Außenbeleuchtung



Weihnachtsbeleuchtung – so hoch sind die Stromkosten

In Zeiten immer knapper werdenden Ressourcen rückt am Ende des Jahres das Thema Weihnachtsbeleuchtung regelmäßig in den Fokus. Denn die ständig steigenden Energiekosten stellen mittlerweile für viele Haushalte, Firmen und Kommunen ein ernsthaftes Problem dar. Viele Leute fragen sich, ob die Weihnachtsbeleuchtung aus Kostengründen  weiter wie bisher durchgeführt werden kann oder nicht? Um diese Frage konkret beantworten zu können, muss zunächst geklärt werden, wie hoch der Energiebedarf und die aktuellen Betriebskosten für die Weihnachtsbeleuchtung sind. 

Christbaum mit LED-Beleuchtung

Als Basis für unser Rechenbeispiel dienen folgende Angaben, die Sie aber jederzeit gerne an Ihre aktuellen Werte anpassen können.

Betriebszeit: 37 Tage (1. Dezember bis 6. Januar)
Leuchtdauer: 8 Stunden pro Tag
Stromkosten: 0,50 € pro kWh

Die jeweilige Leistungsaufnahme bzw. den Energieverbrauch der Lichterkette(n) können den technischen Datenblättern, der Verpackungsbeschriftung oder auch dem Energielabel entnommen werden. Für unser Rechenbeispiel dient eine handelsübliche Lichterkette mit 100 LEDs und einem Energieverbrauch von 4 kWh/1000h. Umgerechnet entspricht dieser Wert eine elektrische Leistung von 0,004 kW oder 4 W (Watt).

Für diese Lichterkette berechnen sich die Stromkosten über den kompletten Weihnachtszeitraum wie folgt:   

37 Tage x 8 Stunden x 4 W = 1184 Wh bzw. 1,184 kWh x 0,50 € = 0,59 €

Beleuchtung im größeren Umfang

Der große Weihnachtsbaum im beigefügten Beispielbild ist mit 4 Systemlichterketten  (mit jeweils 4 W und 100 LEDs) und 12 Erweiterungsketten (mit jeweils 3 W und 100 LEDs) bestückt. Die 1600 LEDs haben somit eine Gesamtleistung von 52 W. Bei den oben erwähnten Betriebszeiten betragen die Stromkosten für den gesamten Weihnachtszeitraum trotz der hohen Anzahl an LEDs lediglich 7,70 €.


Fazit:

Wenn anstelle von energiefressenden Glühlampen stromsparende LED-Lichterketten genutzt werden, halten sich die Stromkosten durchaus noch in Grenzen. Zudem müssen es ja nicht unbedingt so viele Lichterketten an einem Baum sein. Auch eine kürzere Beleuchtungsdauer würde sich positiv auf den Stromverbrauch auswirken.



Was ist ein Lichterkettensystem?

Lichterkettensystem

Über einen Verteiler können mehrere Lichterketten zusammengeschlossen werden.

Eine handelsübliche Lichterkette hat immer eine bestimmte Anzahl an Leuchten oder LEDs. Die Stromversorgung bzw. das Netzteil der Lichterkette ist dann immer genau auf diese Anzahl von Leuchtmitteln ausgelegt. 

Wenn die Anzahl der Lichter für die Beleuchtung eines Christbaumes nicht ausreicht, muss eben eine zweite oder dritte Lichterkette am Baum angebracht werden. Dabei hat jede Kette ihr eigenes Netzteil. Bei einem großen Baum wird so die Stromverteilung zur echten Herausforderung.

Bei einem Lichterkettensystem gibt es ein Basis-Set, das ein leistungsstarkes Netzteil hat. Das Basis-Set kann mit unterschiedlichen Ergänzungs-Sets individuell erweitert, verlängert und angepasst werden kann.

Wichtig dabei: Es können immer nur die Systemkomponenten eines Herstellers miteinander kombiniert werden.  

Daher ist es wichtig, sich vor der Kaufentscheidung zu informieren, welche Komponenten z.B. beim Lichterkettensystem von Hellum oder beim Lichterkettensystem von Konstsmide zur Verfügung stehen.



Nützliches Zubehör für eine effiziente Beleuchtung 

Ebenso wie die Auswahl und die Montage, muss auch die Steuerung der Weihnachtsbeleuchtung gut geplant sein. Denn auch wenn stromsparende LED-Lichterketten verwendet werden, sollten die Ein- und Ausschaltzeiten genau festgelegt werden. So lassen sich unnötige Stromkosten vermeiden.

Ebenso unverzichtbar: Ersatzleuchtmittel und Batterien für kabellose Lichterketten sollten Sie unbedingt Zuhause haben.

Zeitschaltuhren

Zeitschaltuhr

Zu den Zeitschaltuhren »


Funksteckdosen

Funksteckdosen

Zu den Funksteckdosen »


Zwischensteckdosen

Zwischenstecker mit Schalter

Zu den Zwischensteckdosen »


Gartensteckdosen

Gartensteckdose

Zu den Gartensteckdosen »


Steckdosenleisten

Steckdosenleiste für Außen

Zu den Steckdosenleisten »


Verlängerungskabel

Verlängerungskabel für Außen

Zu den Verlängerungskabeln »


Batterien

Batterien

Zu den Batterien »


Ersatzleuchtmittel

Ersatzleuchtmittel

Zu den Ersatzleuchtmitteln »


Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 20% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Reolink, 15% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Sygonix und 10% Rabatt auf Artikel der Marke Abus. Gültig bis 26.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen