bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Ratgeber

iPhone 12 - vier Modelle in 2020

Jedes Jahr im Herbst stellt Apple seine neuen Produkte vor - 2020 sind alleine schon vier iPhone Modelle dabei! Alles rund um die neuen Trendgeräte erfahren Sie hier in unserem Ratgeber. 



iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max und mini im Überblick

  iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini
Display 6,1" Super Retina XDR  6,1" Super Retina XDR  6,7" Super Retina XDR 5,4" Super Retina XDR 
Prozessor A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic
Material Aluminium-Kanten
Ceramic Shield auf der Vorderseite
Edelstahl-Kanten 
Ceramic Shield auf der Vorderseite
Edelstahl-Kanten
Ceramic Shield auf der Vorderseite
Aluminium-Kanten
Ceramic Shield auf der Vorderseite
Kamera 12 MP Dual-Kamera-System (Ultraweitwinkel- & Weitwinkelobjektiv) 12 MP Pro Kamerasystem (Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- & Teleobjektiv) 12 MP Pro Kamerasystem (Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- & Teleobjektiv) 12 MP Dual-Kamera-System (Ultraweitwinkel- & Weitwinkelobjektiv)
Kapazität 64 GB, 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 64 GB, 128 GB, 256 GB
Farben Blau, Grün, (PRODUCT) RED, Weiß, Schwarz Pazifikblau, Gold, Graphit, Silber Pazifikblau, Gold, Graphit, Silber Blau, Grün, (PRODUCT) RED, Weiß, Schwarz


Was können die iPhones 12 im Vergleich zu den Vorgängermodellen mehr?

iPhone 12 und 12 mini bieten auch diesmal wieder bunte Farbauswahl in Schwarz, Weiß, (PRODUCT) RED, Grün und Blau. Die Kanten des Basis-Modells sind aus Aluminium.

Die iPhone 12 Reihe kommt mit dem 5G Funkstandard - dank höherem Frequenzbereich noch schnellere Downloads und Streaming in höchster Qualität. Wenn im Hintergrund Daten geladen werden, nutzt das iPhone weiterhin LTE und schont so den Akkustand. Die Verfügbarkeit von 5G hängt jedoch vom Mobilfunkanbieter ab.

Während die Vorgängermodelle ein eher abgerundetes Design vorweisen, kommt mit der iPhone-Generation auch ein neues Design. Die iPhone-12-Modelle erinnern mit ihrem eckigen Gehäuse sehr stark an das Design der älteren Generationen iPhone 4 und 5. Das iPhone 12 und 12 mini bekommen Aluminium-Kanten, die 12 Pro und Pro Max hingegen Edelstahl-Kanten. 

In diesem Jahr erhalten erstmals alle vier iPhone-Modelle OLED-Displays. Damit wirken Ihre Texte noch schärfer und Bilder noch lebensechter als zuvor. Die Kamera aller neuen iPhones unterstützt Smart HDR 3, womit Szenen und Elemente wie zum Beispiel Steine oder der Himmel problemlos erkannt werden können. Auch dieses Feature trägt dazu bei, dass Ihre Fotos absolut real wirken, da Textur, Hautton oder Farbsättigung genau auf die Lichtverhältnisse angepasst werden. 

Durch den A14 Bionic Chip bekommen die Smartphones noch mehr Power. Diesem werden nochmals 50% mehr Rechenleistung nachgesagt als dem letztjährigen A13 Chip. So sind beispielsweise Videoaufnahmen in Dolby-Vision kein Problem mehr. 

Das iPhone 12 mini ist mit 5,4 Zoll die kompakte Variante der 12er Modelle. Die Funktionalitäten sind identisch zum großen Bruder, dem iPhone 12, nur in kleinerer Ausführung.



Besonderheiten des iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max

Der LiDAR Scanner

Der integrierte LiDAR-Sensor kann mithilfe von Laserstrahlen Entfernungen abschätzen, indem der Scanner abmisst, wie lange die Laserstrahlen vom Sender zum Objekt und wieder zurück benötigt.

Das trägt dazu bei, dass die Kamera der Pro-Modelle bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu sechs Mal schneller den Autofokus einstellen kann. Mithilfe des LiDAR-Sensors können bei Nutzung des Weitwinkelobjektivs nun auch im Nachtmodus Portraits erstellt werden. 

Besonders große Freude werden AR-Nutzer mit dem neuen Feature haben, denn bei Augmented-Reality-Anwendungen kann der LiDAR-Sensor direkt die Umgebung analysieren und passende individuelle Erlebnisse ausspielen. 


Das Pro Kamerasystem

Wer viel Wert auf die Kamera seines iPhones legt und sich nicht mit dem bisherigen Stand zufrieden geben möchte, kommt mit dem Pro Kamerasystem definitiv auf seine Kosten. Mit den Pro-Modellen bringt Apple wie auch beim iPhone 11 Pro die Triple-Kamera

Die iPhone 12 Pro Varianten sind mit Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv ausgestattet. Diese versprechen noch mehr Licht, Details und einen schärferen Fokus. Motiv und Hintergrund können noch besser voneinander getrennt werden und mit Bedienelementen können Nutzer die Helligkeit bzw. das Licht bei Gesichtern sowie den unscharfen Hintergrund adaptieren. Der 4x optische Zoom des iPhone 12 Pro ist damit doppelt so stark wie der zweifache des iPhone 12. Nicht zuletzt trägt zur Qualitätssteigerung der erstmals verbaute LiDAR-Scanner bei. 

Das iPhone 12 Pro ist in Silber, Graphit, Gold und Pazifikblau erhältlich und besitzt robuste Edelstahl-Kanten.

Das Pro-Max-Modell verfügt mit seinen 6,7 Zoll über ein noch größeres Display, mit 5x optischem Zoombereich noch etwas mehr Zoom als das normale 12 Pro. Durch größere Sensoren und folglich größere Pixel kann deutlich mehr Licht erfasst werden. Ein noch besseres Teleobjektiv verspricht noch näheres Hineinzoomen in Portraits - so werden Ihre Fotos zum absoluten Highlight!



Was ist Ceramic Shield?

Ceramic Shield sorgt dafür, dass die Displays der iPhone-12-Serie besonders robust sind, da das Glas mit Nanokeramik gefertigt wird. Damit ist das Display härter als jedes andere Smartphone-Glas, bietet noch bessere Stabilität der iPhone Vorderseite und kann viermal besser Stürze aushalten als bisher. 

Gut zu wissen: iOS 17 als Standard

Apples neuestes Betriebssystem iOS 17 für iPhones steht seit dem 18. September 2023 bereit zum Download. Es ist verfügbar für alle Modelle ab iPhone SE (2. Generation) und neuer.
 


iPhone 12 oder iPhone 12 Pro?

Viele Nutzer stellen sich Jahr für Jahr die Frage, ob sich der Mehrpreis für die Pro-Modelle lohnt. Erstmals bekommen auch die Basic-Modelle iPhone 12 und 12 mini Features wie beispielsweise OLED-Displays oder 5G, daher scheinen diese ein gutes Rundumpaket zu sein.

Das Upgrade zu den Pro-Varianten lohnt sich, wenn insbesondere die Kamera des iPhone große Bedeutung für Sie hat. Für passionierte Fotografen sowie Hobbyfotografen, die alle Aufnahmen mit ihrem iPhone tätigen, werden damit eher zu den Pro-Modellen greifen. 



Nützliches Zubehör für´s iPhone

AirPods


Netzteile und Ladegeräte


Induktionsladegeräte


iPhone Hüllen / MagSafe für iPhone 12


Schutzfolien für iPhone 12 / 12 Pro


Powerbanks