Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • Lichtwochen: Bis zu 15 % auf ausgewählte Marken Lichtwochen: Bis zu 15 % auf ausgewählte Marken
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
    Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

    

Wissenswertes zu Bewegungsmeldern für den Außenbereich

Outdoor-Bewegungsmelder registrieren Bewegungen und lösen daraufhin ein Signal aus, indem sie beispielsweise Außenwandleuchten einschalten oder weitere Überwachungstechnik wie Kameras aktivieren. Sie fußen auf unterschiedlichen Technologien und bringen verschiedene Features mit.

Lesen Sie in unserem Ratgeber, welche Arten von Bewegungsmeldern für außen es gibt und wie sie funktionieren.

  • Bewegungsmelder für den Außenbereich

  • Arten von Bewegungsmeldern und ihre Funktionsweise

  • Kaufkriterien für Außen-Bewegungsmelder – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Auf tote Winkel achten!

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Bewegungsmeldern für außen

Bewegungsmelder für den Außenbereich


Bewegungsmelder für den Außenbereich

Bewegungsmelder sind Sensoren, die – der Name sagt es bereits – Bewegungen erkennen und melden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil moderner Sicherheitstechnik. Bei einer registrierten Bewegung kann beispielsweise eine Kamera oder ein Licht eingeschaltet oder ein Alarm ausgelöst werden.

Bewegungsmelder für den Außenbereich

Gerade in Außenbereichen wie Einfahrten, Eingangsbereichen zu Grundstücken oder vor Garagen werden Bewegungsmelder gerne genutzt. Hier finden sie oft Verwendung, um eine oder mehrere Außenwandleuchten zu aktivieren. Das hat den Vorteil, dass sich die Leuchten nur dann einschalten und somit Strom verbrauchen, wenn sich eine Person oder ein Objekt nähert. Ansonsten bleibt das Licht aus. Das gleiche Prinzip kann auch an Orten wie Fuhrparks oder Parkhäusern eingesetzt werden, um die Sicherheit zu erhöhen. Im Alltag begegnen uns Bewegungsmelder immer wieder. Jede automatische Schiebetür verfügt über einen solchen Sensor und öffnet sich selbsttätig, wenn eine Person hindurchgehen möchte.

Der Funktionsumfang von Bewegungsmeldern für den Außenbereich variiert abhängig von der zugrundeliegenden Ausstattung. So können Funk-Bewegungsmelder beispielsweise mit einem vorhandenen Smart-Home-System gekoppelt werden. Bei aktivierter Push-Nachrichten-Funktion erhält man eine Mitteilung aufs Smartphone, sobald eine Bewegung detektiert wurde. Darüber hinaus lässt sich einstellen, dass die Temperatur im Haus oder Unternehmensgebäude automatisch erhöht wird, wenn die Bewegungssensoren erkennen, dass ein Mensch durch die Eingangstür tritt. Sobald das Haus verlassen wird, schaltet das Smart-Home-System die Heizung herunter, wodurch Energiekosten eingespart werden können.



Arten von Bewegungsmeldern und ihre Funktionsweise

PIR-Bewegungsmelder

Bewegungsmelder für den Außenbereich arbeiten mit verschiedenen Technologien. Am weitesten verbreitet sind Modelle mit PIR-Sensoren, also Passiv-Infrarot-Sensoren. Infrarot-Bewegungsmelder machen sich den Umstand zunutze, dass jedes Lebewesen Wärme und somit auch Infrarot-Strahlung abgibt. PIR-Sensoren erkennen die emittierte Strahlung und lösen infolgedessen aus. Es handelt sich dabei um sogenannte passive Sensoren, da sie selbst keinerlei Signal oder Strahlung abgeben. Infrarot-Bewegungssensoren reagieren grundsätzlich auf alles, was Wärme abstrahlt, egal ob es sich um Menschen, Tiere oder Objekte wie Fahrzeuge handelt. Außen angebrachte Infrarot-Bewegungsmelder müssen zwingend einen direkten Kontakt zum Objekt haben, eine verdeckte Montage ist daher nicht möglich. Meist werden Infrarot-Bewegungsmelder genutzt, um die Beleuchtung im Außenbereich automatisch zu schalten. Nicht verbaut werden sollten solche Melder allerdings in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen.

Ultraschall-Bewegungsmelder sind aktive Sensoren, die konstant Schallwellen abstrahlen. Eine im Erfassungsbereich auftretende Bewegung wird anhand reflektierter Schallwellen vom Sensor erkannt. Melder dieser Art dürfen nicht verdeckt installiert werden, eine Abdeckung ist ebenfalls zu vermeiden. Eine weitere Möglichkeit stellen HF-Bewegungsmelder dar (HF = Hochfrequenz). Die aktiven Sensoren senden elektromagnetische Wellen in hoher Frequenz aus. Diese Wellen werden wie bei einem Radar von Objekten, die sich im Erfassungsbereich befinden, reflektiert. Vorteilhaft an HF-Sensoren ist, dass sie eine verdeckte Montage ermöglichen. Sie können problemlos und ohne Abstriche hinsichtlich der Funktionsfähigkeit auch unsichtbar hinter dünnen Wänden oder Planen installiert werden. Von allen erhältlichen Sensoren bieten HF-Melder außerdem die höchste Sicherheit.



Kaufkriterien für Außen-Bewegungsmelder – worauf kommt es an?

Beim Kauf von Bewegungsmeldern für die Outdoor-Verwendung sind einige Faktoren zu beachten. Zunächst ist wichtig zu wissen, welche Sensorik verbaut ist. Für das Schalten einer Außenbeleuchtung sind PIR-Melder eine gute Wahl. Wenn der Bewegungsmelder nicht nur die automatische Lichtsteuerung übernehmen, sondern auch Bestandteil einer Alarmanlage sein soll, empfiehlt sich der Einsatz von Ultraschall- oder HF-Sensoren. HF-Sensoren haben den Vorteil, dass sie verdeckt angebracht werden können. Zu berücksichtigen ist außerdem der Erfassungsbereich des Melders. Soll ein größeres Areal überwacht werden, benötigen Sie ein Modell, das Bewegungen aus einer größeren Entfernung registrieren kann. Zu groß sollte der Erfassungsbereich allerdings auch nicht sein. Andernfalls kann es passieren, dass der Sensor bei Passanten oder Fahrzeugen auslöst, die sich außerhalb des Bereichs befinden, der beleuchtet bzw. überwacht werden soll.

Bewegungsmelder für den Außenbereich

Wichtig ist darauf zu achten, ob ein Bewegungsmelder außen überhaupt einsetzbar ist. Damit die empfindliche Elektronik durch Wind- und Wettereinflüsse keinen Schaden nimmt, spielen eine feuchtigkeits- und staubgeschützte Bauweise und somit ein ausreichend hoher IP-Schutz eine entscheidende Rolle. Im Hinblick auf die Montageart haben Sie die Wahl zwischen Aufputz- und Unterputz-Bewegungsmeldern sowie Decken-Bewegungsmeldern (bspw. Vordächer, Garagen- oder Parkhausdecken). Im Fall einer Deckenmontage ist eine Manipulation am Gerät ohne Leiter nur schwer möglich. Daher bieten an Decken installierte Bewegungsmelder eine erhöhte Sicherheit. Darüber hinaus ist dieser Montageplatz am besten vor Witterungseinflüssen geschützt.

Falls Sie sich einen Outdoor-Bewegungsmelder anschaffen möchten, der über Funk kommuniziert, sollten Sie sicherstellen, dass die Funkverbindung stabil und ausreichend stark ist. Hier kommt es zudem auf die Reichweite des Funksignals an. Die meisten Funk-Bewegungsmelder sind für eine Reichweite von 100 Metern ausgelegt, allerdings gelten diese Angaben nur bei Idealbedingungen im Freifeld. Diese werden in der Realität oft nicht erreicht, weshalb die maximale Reichweite meist geringer ausfällt. 

Was die Stromversorgung betrifft, so bieten sich für den Außenbereich vor allem batterie- oder akkubetriebene Outdoor-Bewegungsmelder an. Sie sind ohnehin alternativlos, wenn kein Stromanschluss in der Nähe vorhanden ist. Wichtig ist zudem die Schaltleistung bei der Steuerung von Lichtern. Halogen-Leuchtmittel benötigen sehr viel Energie und nicht jeder Bewegungssensor ist in der Lage, solche Lasten zu schalten. Auch ist nicht jeder Bewegungsmelder LED-geeignet. Geht es allein um die Beleuchtungssteuerung, ist es von Vorteil, wenn ein Bewegungsmelder mit einem Dämmerungssensor kombiniert wird. Dann schaltet er sich erst ein, wenn die Lichtverhältnisse schlechter werden und eine Beleuchtung überhaupt erst notwendig ist. 




Unser Praxistipp: Auf tote Winkel achten!

Wenn man einen Bewegungsmelder außen anbringt, muss man darauf achten, dass keine Winkel entstehen, die der Sensor nicht überwachen kann. Sollten Sie einen toten Winkel feststellen, können Sie dem Problem begegnen, indem Sie an dieser Stelle einen zweiten Melder installieren.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Bewegungsmeldern für außen

Was ist der Unterschied zwischen einem Präsenzmelder und einem Bewegungsmelder?

Präsenzmelder und Bewegungsmelder funktionieren grundsätzlich nach dem gleichen Prinzip, sie unterscheiden sich allerdings bezüglich der Empfindlichkeit des Sensors. Präsenzmelder sind dafür ausgelegt, auch geringe Bewegungen zu erfassen. Meist setzt man diese Melder ein, um eine automatische Beleuchtung zu realisieren. Sobald beispielsweise Mitarbeitende einen Raum verlassen, wird das Licht automatisch ausgeschaltet und Strom gespart. Dazu kommt, dass ein Präsenzmelder im Gegensatz zu einem normalen Bewegungsmelder konstant aktiv ist und erkennt, ob sich noch jemand im Raum befindet. Ein Bewegungsmelder reagiert dagegen gewöhnlich nur auf die erste Bewegung. Er schaltet zum Beispiel eine Außen-Wandleuchte nach einer erfassten Bewegung ein und nach einem bestimmten Zeitraum wieder aus.
 

Welche Vorteile hat LED-Licht gegenüber Halogen-Lampen?

Im Vergleich zu Halogen-Lampen benötigen LEDs deutlich weniger Energie und punkten außerdem mit einer wesentlich längeren Lebensdauer. Hinzu kommt, dass bei einem Bewegungsmelder die maximal mögliche Schaltleistung im Fall einer Halogen-Lampe geringer ausfallen kann. 
 

Was ist ein Bewegungsmelder mit Dual-Sensor?

Ein Melder mit Dual-Sensor verfügt über zwei Sensoren. Das können entweder zwei PIR-Sensoren oder ein PIR- und ein HF- beziehungsweise Ultraschall-Sensor sein. Genutzt werden diese Sensoren primär bei Alarmanlagen. Sie lösen erst dann aus, wenn beide Sensoren eine Bewegung erkennen. Fehlalarme können mit solchen Modellen vermieden werden.
 

Wie integriere ich einen Bewegungsmelder für außen in ein bestehendes SmartHome-System?

Das ist ganz einfach, wenn der Bewegungsmelder mit Ihrem SmartHome-System kompatibel ist. Dann können Sie den Melder nach dem Einbau dem System über Ihre SmartHome-App hinzufügen. Anschließend legen Sie fest, welche automatischen Aktionen erfolgen sollen, sobald der Sensor eine Bewegung erfasst (Einschalten der Außenbeleuchtung, Aktivierung von Kameras etc.). Zur Sicherheit sollten Sie im Anschluss testen, ob der Bewegungsmelder ordnungsgemäß funktioniert und die Integration ins smarte Zuhause geklappt hat.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 15% Rabatt auf alle Licht-Artikel der Marke Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marken Paulmann und Ledlenser, sowie 10% auf ausgewählte Artikel der Marke Philips. Gültig bis 10.05.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wera (Lieferstatus grün) . Gültig bis 17.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wera.

31 x pro Geschäftskunde mit gültiger Conrad PRO Mitgliedschaft. Gültig bis 09.05.2026 auf conrad.de. Mindestwarenwert: 200,- €  zzgl. MwSt. (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter), Artikel der Marken Apple, Bambulab, Samsung und Raspberry Pi sowie Prepaid-/Geschenkkarten, Bücher und Conrad PRO Mitgliedsgebühr. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar.

4 Bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Gardena Aktionsprodukts (Lieferstatus grün). erhalten Sie den Artikel 3395129 Starter-Kit gratis dazu. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Gültig bis 24.05.2026 bzw. solange der Vorrat reicht auf conrad.de. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste