Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • Lichtwochen: Bis zu 15 % auf ausgewählte Marken Lichtwochen: Bis zu 15 % auf ausgewählte Marken
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
    Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Wärmebildkamera fürs Handy

Wer nicht nur normale Fotos machen möchte, sondern von Gegenständen und Lebewesen Wärmebilder anfertigen will, benötigt entweder eine eigenständig arbeitende Wärmebildkamera oder kann alternativ eine aufsteckbare Wärmebildkamera fürs Smartphone wählen.

Was die Aufsteckgeräte ausmacht und auf welche Kaufkriterien es ankommt, zeigt unser Ratgeber.

  • Was ist eine Wärmebildkamera fürs Handy?

  • Wie funktioniert eine Wärmebildkamera fürs Handy?

  • Welche Kaufkriterien sind bei Wärmebildkameras fürs Handy wichtig?

Wärmebildkamera fürs Handy


Was ist eine Wärmebildkamera fürs Handy?

Wärmebildkamera an einem iPhone

Anders als eine klassische Kamera, die mittels Bildsensor ein Abbild dessen entstehen lässt, was man auch mit bloßem Auge sieht, erfasst eine Wärmebildkamera die Temperaturunterschiede, die in einem Objekt, einem Tier oder einem Menschen vorherrschen.

Diese Unterschiede werden über verschiedene Farbpaletten dargestellt und so entsteht ein Wärmebild.

Neben Wärmebildkameras, die als Geräte unabhängig arbeiten, gibt es kleine Modelle, die über einen USB-C-Stecker mit dem Smartphone verbunden werden.

Sie sind mit gängigen iOS- oder Android-Smartphones kompatibel, wobei für iPhones entsprechend ein Lightning-Anschluss vorgesehen ist.



Wie funktioniert eine Wärmebildkamera fürs Handy?

Ob als eigenständiges Gerät oder als Plug-in-Kamera für das Smartphone: Wärmebildkameras arbeiten nach dem Prinzip der Thermografie. Um die vorherrschenden Grad-Celsius eines fotografierten Bereiches zu erkennen, verfügen sie über integrierte Infrarot-Detektoren. Es handelt sich also um Infrarot-Kameras, die vergleichbar mit einem Infrarot-Fieberthermometer kontaktlos die Temperatur ermitteln.

Die von Körpern oder Oberflächen abgegebene Wärmestrahlung wird vom Sensor erfasst und Pixel für Pixel in ein Bild übersetzt. Was für klassische Fotos und Videos der Bildsensor übernimmt, leistet hier der IR-Detektor. Die aufgenommene Infrarotstrahlung wird in einem elektrotechnischen System ausgewertet und das Bild (oder Video) über ein Display ausgegeben.

Wärmebildkameras sind als bildgebende Messgeräte allerdings sehr unterschiedlich in ihrer Sensibilität. Eine günstige kompakte Wärmebildkamera besitzt meist eine niedrigere thermische Empfindlichkeit. Auch Aufsteckkameras für Android und iOS bieten weniger Pixel als Highend-Kameras für Medizin und andere Branchen. Für den gelegentlichen Gebrauch genügen sie jedoch und werden bequem über eine App bedient.

Anwendung einer Wärmebildkamera fürs Handy

Display und Akku bei Wärmebildkameras für Handys

Als Aufsteckkameras besitzen die meisten Geräte weder ein eigenes Display noch einen eigenen Akku. Die benötigte Energie wird vom Akku des Smartphones bezogen.

Funktioniert eine Wärmebildkamera-App ohne Infrarot-Sensor?

In App-Stores gibt eine Reihe von Apps, die allen Anwendern das Spielen mit dem Wärmebild-Effekt ermöglichen. Es handelt sich dabei aber meist um Simulationen. Besitzt ein Smartphone keinen eingebauten Infrarotdetektor, kann die App allein kein Wärmebild erzeugen. Sie nimmt das Bild und legt lediglich angenommene Farbfilter darüber.

Eine Ausnahme sind Outdoor-Handys, die tatsächlich bereits beim Kauf über eingebaute IR-Detektoren verfügen. Sie können über ihre Kamera auch Wärmebilder darstellen und benötigen keine gesonderte Hardware zum Aufstecken.



Welche Kaufkriterien sind bei Wärmebildkameras fürs Handy wichtig?

Für die Kaufentscheidung spielen verschiedene Merkmale der Plug-in-Kameras eine Rolle:

Thermische Empfindlichkeit

Dieser Wert wird in Millikelvin (mk) angegeben. Je kleiner er ausfällt, desto besser reagiert die Wärmebildkamera auch bei minimalsten Temperaturdifferenzen. Werte ab 15 mk werden von Highend-Modellen erreicht, um beispielsweise in der Medizin auch die geringsten Temperaturunterschiede erfassen zu können. Für die gelegentliche Nutzung genügt normalerweise eine thermische Empfindlichkeit von bis zu 150 mk.
 

MSX-Technologie

Wärmebildkameras mit MSX nutzen eine multispektrale, dynamische Bildgebung. Das bedeutet, dass nicht nur der IR-Detektor ein Wärmebild erzeugt, sondern zugleich ein Bildsensor ein Foto der physischen Umgebung aufnimmt. In Echtzeit werden Details wie Umrisse über das Wärmebild gelegt, um dem menschlichen Auge das Erkennen der Oberflächen zu erleichtern. Die Bilder verschmelzen jedoch nicht, sodass die Wärmebildtransparenz nicht abgeschwächt wird.

Erkennbarer Temperaturbereich

Wärmebildkameras arbeiten innerhalb eines Temperaturrahmens. Der minimale Messbereich geht dabei mindestens bis zum Gefrierpunkt, oft auch bis zu -40 Grad Celsius. Der maximale Messbereich kann stark variieren und endet bei manchen Modellen bei 120 Grad Celsius, bei anderen erst bei 400 Grad Celsius.

Auflösung

Die angezeigten Bilder der Kameras werden in Pixel ausgegeben. Während eigenständige Wärmebildkameras im Profibereich bis zu 1280x960 Pixel schaffen, liegen Aufsteckkameras deutlich darunter. Viele Modelle nutzen 80x80 oder 160x120 Pixel. Verbreitet sind aber auch 320x240 sowie 640x480 Pixel.

Steuerung

Bedient werden die Aufsteckgeräte über eine eigene Kamera-App, die auf das Smartphone geladen wird. Verschiedene Hersteller bieten eigene Apps an, die Features wie beispielsweise ein Live-Video per WLAN-Stream besitzen.

Kalibrierung

Viele Kameras werden als Werksstandard ohne Zertifikat verkauft. Wer aus beruflichen Gründen ein Gerät mit Kalibrierung benötigt, kann auf Wärmebildkameras fürs Handy samt DAkkS-Zertifizierungen zurückgreifen.

Schnittstellen

Aufsteckbare Wärmebildkamera fürs Handy nutzen als Schnittstellen entweder Micro-USB, USB-C als Smartphone-Standard oder bieten einen Lightning-Stecker für iPhones von Apple. Hersteller von Aufsteckkameras bieten ihre Modelle meist in verschiedenen Ausführungen an. Sie müssen sich vor dem Kauf entscheiden, welcher Stecker für Ihr Handy benötigt wird!

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 15% Rabatt auf alle Licht-Artikel der Marke Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marken Paulmann und Ledlenser, sowie 10% auf ausgewählte Artikel der Marke Philips. Gültig bis 10.05.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wera (Lieferstatus grün) . Gültig bis 17.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wera.

31 x pro Geschäftskunde mit gültiger Conrad PRO Mitgliedschaft. Gültig bis 09.05.2026 auf conrad.de. Mindestwarenwert: 200,- €  zzgl. MwSt. (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter), Artikel der Marken Apple, Bambulab, Samsung und Raspberry Pi sowie Prepaid-/Geschenkkarten, Bücher und Conrad PRO Mitgliedsgebühr. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar.

4 Bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Gardena Aktionsprodukts (Lieferstatus grün). erhalten Sie den Artikel 3395129 Starter-Kit gratis dazu. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Gültig bis 24.05.2026 bzw. solange der Vorrat reicht auf conrad.de. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste