Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • Lichtwochen: Bis zu 15 % auf ausgewählte Marken Lichtwochen: Bis zu 15 % auf ausgewählte Marken
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
    Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

WLAN-Steckdosen

WLAN-Steckdosen sind im Smart-Home ein Muss. Mit ihrer Hilfe können elektronische Geräte aus der Ferne ein- und ausgeschaltet werden – ganz einfach per App auf dem Smartphone oder Sprachsteuerung. Welche Möglichkeiten WLAN-Steckdosen bieten und worauf Sie beim Kauf achten sollten, fassen wir in unserem Ratgeber zusammen.

  • Was ist eine WLAN-Steckdose?

  • Anwendungsbereiche von WLAN-Steckdosen

  • Kaufkriterien für WLAN-Steckdosen – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Netzstecker an Outdoor-WLAN-Steckdose mit gleichem Schutzgrad anschließen

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu WLAN-Steckdosen

WLAN-Steckdose


Smart Home Ratgeber

Smart Home Ratgeber

Das Angebot an Smart Home-Systemen ist riesig: Ihnen stehen viele unterschiedliche Hausautomationssysteme zur Auswahl. 

In unserem Smart Home Ratgeber finden Sie nützliches und interessantes Wissen rund um alle Anwendungsgebiete zu Thema Smart Living.

Wir erklären Ihnen worauf Sie bei der Auswahl eines Smart Home-Systems achten müssen und welche Möglichkeiten und Vorteile ein intelligentes Zuhause bietet. 



Was ist eine WLAN-Steckdose?

Smart Home ist eines der Schlagworte unserer Zeit, wenn es um technologische Fortschritte innerhalb von Wohn- und Arbeitsumgebungen geht. Geräte des Alltags fernsteuern zu können, die man früher noch händisch (im wahrsten Sinne des Wortes) bedienen musste, ist ein großer Gewinn an Komfort und damit auch ein Plus an Lebensqualität. WLAN-Steckdosen dürfen in einem Smart Home nicht fehlen.

Es handelt sich hierbei um Zwischenstecker. Das bedeutet, sie bilden eine Brücke zwischen der normalen Steckdose und dem Gerät, das ferngesteuert werden soll. Zu diesem Zweck sind sie auf der einen Seite mit einem Stecker ausgestattet, der beispielsweise in die Wandsteckdose gesteckt wird, und auf der anderen Seite mit einer Steckdose, in die das Gerätekabel geführt wird.

Im Grunde genommen kann man sich eine WLAN-Steckdose als eine Art Adapter vorstellen, nur dass sie exakt den gleichen Anschluss bietet wie die Steckdose, in der sie steckt.

Die Bezeichnung WLAN-Steckdose macht bereits deutlich, worin ihre Besonderheit besteht: Sie lässt sich per WLAN mit einem Netzwerk verbinden. Dadurch ist es möglich, sie über eine App per Smartphone und Tablet oder auch via Sprachbefehl anzusteuern und die Geräte, die an die Wifi-Steckdose angeschlossen sind, ein- beziehungsweise abzuschalten.

WiFi-Steckdose für den Außenbereich

Es muss nicht zwingend ein Befehl erteilt werden. Per App können Sie auch einen Zeitplan erstellen, so dass sich die Smart-Home-Technik zu festgelegten Zeitpunkten von selbst ein- oder ausschaltet. Dank Internetanbindung sind die Steckdosen im WLAN-Netzwerk auch von unterwegs aus ansteuerbar.



Anwendungsbereiche von WLAN-Steckdosen

WLAN-Steckdose

WLAN-Stecker lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen: Es gibt Ausführungen für Innenräume und Outdoor-WLAN-Steckdosen, die Sie im Außenbereich installieren können.

Damit lassen sich dann Geräte, die sich draußen befinden, fernsteuern. Ein klassischer Anwendungsfall von WiFi-Steckdosen ist die Fern- und Zeitsteuerung von Lampen – seien es Lichter im Gebäude oder die Außenbeleuchtung.

So lässt sich beispielsweise per App festlegen, dass die Lampen zu einer bestimmten Uhrzeit an- und wieder ausgehen. Damit automatisieren Sie die Beleuchtung und müssen sich um nichts mehr selbst kümmern. Jede Lampe, die mit einer WLAN-Steckdose verbunden ist, steuern Sie separat.

Sie können aber auch Gruppen erstellen und so zum Beispiel sämtliche Lichter in einem Raum mit nur einem einzigen Befehl per App oder Spracheingabe ein- und ausschalten.

Mit einer WLAN-Steckdose können diverse Geräte aus der Ferne gesteuert werden, beispielsweise Klimaanlagen, Kaffeemaschinen und Ventilatoren. Viele Smart Plugs oder WiFi-Switches, wie WLAN-Steckdosen auch genannt werden, verfügen über eine Messfunktion. 

Diese ermöglicht es, an der Steckdose selbst (sofern sie ein Display hat) oder in der App den Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts abzulesen. Das hilft dabei, den Energieverbrauch zu kontrollieren und Stromkosten zu reduzieren.

Wer genauer auf seinen Stromverbrauch achten möchte, für den sind Steckdosen mit WLAN ein sehr nützliches Hilfsmittel. Da es sich um einfache Zwischenstecker handelt, lässt sich das Smart Home damit leicht nachrüsten. Für die Installation braucht es keine Elektrofachkraft.



Kaufkriterien für WLAN-Steckdosen – worauf kommt es an?

Eine wichtige Angabe, auf die Sie beim Kauf einer WLAN-Steckdose achten sollten, ist die maximale Schaltleistung in Watt. Davon hängt ab, welche Geräte Sie anschließen können. Die Steckdose muss genügend Watt zur Verfügung stellen können. Es gibt Exemplare, die 2300 Watt bieten, aber auch Steckdosen, die bis zu 3840 Watt liefern.

WLAN-Steckdose für den Außenbereich

Das Thema Sicherheit ist bei Steckdosen, speziell Outdoor-Steckdosen, ebenfalls sehr wichtig. Je höher die Schutzklasse beziehungsweise Schutzart ist, desto besser. Dabei gibt es zwei Klassifizierungen. Auf der einen Seite haben wir die Schutzklassen, die für die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines elektrischen Schlags stehen: Klasse-I-Geräte haben eine Schutzerdung, bei Klasse II gibt es eine Schutzisolierung und Klasse III zeichnet sich durch eine Schutzkleinspannung aus.

Auf der anderen Seite stehen die IP-Schutzarten, die angeben, wie gut ein elektrisches Gerät vor Umgebungseinflüssen in Form von Berührungen, Fremdkörpern (Staub) und Feuchtigkeit geschützt ist. Die Schutzart wird mit zwei Ziffern angegeben. Die erste Ziffer referiert auf den Schutz gegen Berührungen und Fremdkörper, die zweite auf den Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten. Je höher die Zahlen sind, desto besser ist der Schutz.

Wenn Sie einen Smart Plug nicht nur zur Fernsteuerung von Geräten, sondern auch zur Überprüfung des Stromverbrauchs nutzen möchten, sollten Sie zu einem Modell mit Messfunktion greifen. Am besten entscheiden Sie sich für eine Steckdose mit Display, so dass Sie den Stromverbrauch direkt ablesen können und nicht zwangsweise die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet öffnen müssen.

Ist ein Sprachassistent wie Amazon Alexa oder Google Home ein fester Bestandteil Ihres Smart Homes, achten Sie darauf, welche smarten Steckdosen die jeweilige Sprachsteuerung unterstützen. Eine Bluetooth-Unterstützung kann ebenfalls vorteilhaft sein, da Ihnen mit einer Bluetooth-Steckdose eine alternative Verbindungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Sind zusätzlich USB-Anschlüsse vorhanden, können Smartphones, Tablets und andere Akku-betriebene USB-Geräte direkt per USB-Kabel an der schaltbaren Steckdose aufgeladen werden.




Unser Praxistipp: Netzstecker an Outdoor-WLAN-Steckdose mit gleichem Schutzgrad anschließen

Gerade bei Outdoor-WLAN-Steckdosen ist es wichtig, dass ein ausreichend hoher Schutz vor Berührungen, Fremdkörpern und Feuchtigkeit besteht. In dem Zusammenhang sollten Sie nicht nur darauf achten, dass die IP-Schutzart der Steckdose möglichst hoch ausfällt. Es ist auch wichtig, einen Netzstecker zu verwenden, der denselben Schutzgrad (oder einen höheren) aufweist. Eine smarte Steckdose mit hohem Schutzgrad bringt wenig, wenn der Netzstecker nicht ausreichend gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt ist. Wenn sich also eine steuerbare Steckdose mit gutem Schutz auszahlen soll, müssen Sie auch einen hochwertigen Netzstecker verwenden. 



FAQ – häufig gestellte Fragen zu WLAN-Steckdosen

Wie viel Strom verbrauchen Steckdosen mit Wi-Fi?

WLAN-Steckdosen sind sehr hilfreich, wenn Sie es sich zum Ziel gesetzt haben, genauer auf Ihren Stromverbrauch zu achten. Zwar kostet deren Betrieb zusätzlichen Strom, aber nur sehr wenig. Im aktiven Betrieb verbrauchen die meisten WLAN-Steckdosen weniger als zwei Watt pro Stunde. Bei manchen liegt der Wert sogar unter einem Watt. Im Standby überschreitet der Energieverbrauch bei den allermeisten Modellen nicht die Ein-Watt-Marke. Auf ein ganzes Jahr hochgerechnet, kostet Sie der Betrieb einer einzelnen WLAN-Steckdose weniger als zehn, in vielen Fällen nicht mal fünf Euro.
 

Gibt es WLAN-Steckdosenleisten?

Ja, neben einfachen Mini-WLAN-Steckdosen bietet der Markt WLAN-Steckdosenleisten mit mehreren Steckdosenplätzen, so dass Sie gleich mehrere Geräte ansteuern können und keine einzelnen smarten Steckdosen kaufen müssen.
 

Ist es wichtig, dass eine WLAN-Steckdose auch Bluetooth hat?

Wenn Sie sich eine WLAN-Steckdose kaufen, um einen ins WLAN-Netz integrierten Stromanschluss zu haben und das damit verbundene Gerät aus der Ferne ein- und auszuschalten zu können, ist Bluetooth als Feature nicht so wichtig. Es kann aber als alternative Verbindungsoption dienlich sein, wenn Ihr WLAN-Router kaputtgehen sollte und deshalb das WLAN ausfällt. Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihr Smartphone oder Tablet per Bluetooth mit der smarten Steckdose zu verbinden, um sie weiterhin per App fernsteuern zu können.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 15% Rabatt auf alle Licht-Artikel der Marke Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marken Paulmann und Ledlenser, sowie 10% auf ausgewählte Artikel der Marke Philips. Gültig bis 10.05.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wera (Lieferstatus grün) . Gültig bis 17.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wera.

31 x pro Geschäftskunde mit gültiger Conrad PRO Mitgliedschaft. Gültig bis 09.05.2026 auf conrad.de. Mindestwarenwert: 200,- €  zzgl. MwSt. (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter), Artikel der Marken Apple, Bambulab, Samsung und Raspberry Pi sowie Prepaid-/Geschenkkarten, Bücher und Conrad PRO Mitgliedsgebühr. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar.

4 Bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Gardena Aktionsprodukts (Lieferstatus grün). erhalten Sie den Artikel 3395129 Starter-Kit gratis dazu. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Gültig bis 24.05.2026 bzw. solange der Vorrat reicht auf conrad.de. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste