Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

LED-Lichtbänder » Dekorative Beleuchtung

Ob zu Hause, im Büro oder im Geschäft – LED-Lichtbänder werden in vielen unterschiedlichen Bereichen zum Zweck der Objekt- oder Hintergrundbeleuchtung eingesetzt. Aufgrund ihrer flexiblen Beschaffenheit lassen sie sich auf vielfältige Weise anbringen. In unserem Ratgeber erfahren Sie mehr über das Funktionsprinzip, Anwendungsgebiete und Eigenschaften von LED-Streifen.

  • Vorteile von LED-Stripes – Licht in einer neuen Form der Flexibilität

  • LED-Lichtbänder – Einsatzbereich im Innen- oder Außenbereich

  • Anwendungsmöglichkeiten von LED-Lichtbändern: dekoratives Akzentlicht, Arbeitslicht, Grundbeleuchtung

  • Farbvarianten der LED-Lichtbänder: Dimmbar, warmweiß, bunt

  • Unser Praxistipp: LED-Lichtband richtig zuschneiden

  • Anschlüsse und Komponentensysteme der LED-Lichtbänder

  • LED-Profile – Schutz für LED-Lichtbänder

  • Warum leuchtet meine LED-Lichtleiste ausgeschaltet noch schwach weiter?

LED-Lichtbänder für dekorative Beleuchtung


Vorteile von LED-Stripes – Licht in einer neuen Form der Flexibilität

Effizient & kompakte Bauform

Die kompakte Bauform erlaubt es, die Leuchtmittel in schmalen und flachen LED-Lichtbändern unterzubringen. Ein LED-Strip bringt aber noch weitere Vorteile mit sich: Leuchtdioden gelten als äußerst effizient. Sie bieten eine hohe Lichtausbeute und weisen dabei einen geringen Stromverbrauch auf. Ihre Wärmeentwicklung ist gering, so dass die Stripes auf diversen Kunststoffen oder Holz aufgebracht werden können.

Weitere Informationen rund um die Energieeffizienzklassen finden Sie in unserem Ratgeber zum EU-Energielabel!

Flexibler Einsatz

Ein großer Vorteil von LED-Lichtbändern besteht in ihrer Flexibilität. Die gebündelte Lichtabgabe in eine Richtung ermöglicht es, sie als Objekt- oder Hintergrund-Beleuchtung einzusetzen. Auch die Länge der Stripes ist oftmals dem individuellen Bedarf entsprechend anpassbar. Viele Streifen können gekürzt oder verlängert werden. Die Montage der Leuchten gestaltet sich dank selbstklebender Rückseite ebenfalls unkompliziert. Oftmals ist auf der Rückseite ein doppelseitiger Klebestreifen aufgebracht. Ist der passende Montageort für die LED-Beleuchtung gefunden, wird die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernt und der LED-Strip an der gewünschten Stelle aufgeklebt – ganz ohne Werkzeug.



LED-Lichtbänder –  Einsatz im Innen- oder Außenbereich

Außenbereich

LED-Lichtbänder für den Außenbereich

Nicht alle LED-Lichtbänder können im Innen- und Außenbereich verwendet werden. LED-Bänder für den Außenbereich müssen Witterungseinflüssen standhalten. Bauteile wie das Band und Netzteil müssen vor Kälte, Feuchtigkeit und Nässe geschützt sein. Möchten Sie LED-Lichtstreifen im Außenbereich montieren, sollten Sie das vor dem Kauf berücksichtigen.

Nutzen Sie nur Lichtstreifen, die outdoortauglich konstruiert sind und beispielsweise über eine Silikonummantelung verfügen.

Die richtige IP-Schutzart gibt Aufschluss darüber, welche Stufe notwendig ist. 

Innenräume

LED-Lichtbänder im Innenbereich

Bei der Verwendung von LED-Lichtbändern im Indoor-Bereich müssen Sie keine Rücksicht auf Witterungseinflüsse nehmen. 

Allerdings sollten Sie auf den Schutz vor Nässe oder Feuchtigkeit achten, sofern das LED-Lichtband in Küche oder Badezimmer angebracht werden soll. 



Anwendungsmöglichkeiten von LED-Lichtbändern: dekoratives Akzentlicht, Arbeitslicht, Grundbeleuchtung

LED-Lichtbänder sind neben dem Einsatzort Indoor oder Outdoor auch nach Anwendungszweck unterscheidbar. Je nach Anwendungsort werden verschiedene Varianten benötigt. Die Unterscheidung erfolgt nach Lumenwerten, durch welche die Helligkeit der LEDs erkennbar ist. 

Dekoratives Licht

LED-Lichtbänder als dekoratives Licht für eine angenehme Atmosphäre

LED-Bänder schaffen ein behagliches und entspanntes Ambiente, indem sie als dekoratives Akzentlicht eingesetzt werden. Sie eignen sich hervorragend für Wohnzimmer oder Schlafzimmer für Lichteffekte in Ihrem Zuhause.

Hierfür sind Lichtbänder mit ca. 300 Lumen pro Meter vollkommen ausreichend. 

Arbeitslicht

LED-Lichtbänder können auch ideal für die Beleuchtung im Arbeitszimmer genutzt werden

Auch im gewerblichen Umfeld oder im eigenen Büro zuhause werden LED-Lichtstreifen immer öfter verwendet.

Gleichmäßig helles Licht wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus und fördert zugleich die Konzentration. Empfohlen werden Lichtbänder mit ca. 550 Lumen pro Meter. 

Grundbeleuchtung

LED-Lichtbänder können ideal als Grundbeleuchtung eines Wohnraumes eingesetzt werden

LED-Streifen eignen sich auch bestens für die Grundbeleuchtung eines Wohnraumes. Helle, lichtdurchflutete Räume wirken sofort freundlicher und einladender. 

Für eine gute Raumbeleuchtung sind ca. 1.100 Lumen pro Meter erforderlich. 



Farbvarianten der LED-Lichtbänder: Dimmbar, warmweiß, bunt

Die Farbtemperatur von LEDs wird in Kelvin angegeben und reicht von Warmweiß (2.700 bis 3.300 Kelvin) über Neutralweiß (3.300 bis 5.300 Kelvin) bis hin zu Tageslichtweiß (ab 5.300 Kelvin). Einige Modelle sind sogar dimmbar.

Warmweiße LEDs

Warmweiße LEDs sorgen für eine angenehme Atmosphäre

Warmweiße LEDs schaffen ein behagliches und entspanntes Ambiente. Sie eignen sich hervorragend für Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Aber auch im gewerblichen Umfeld finden LED-Lichtbänder immer häufiger Anwendung, beispielsweise in der Gastronomie oder in Verkaufsräumen.

Neutralweiße LEDs

Warmweiße LEDs für eine angenehme Atmosphäre

Neutralweiße LEDs schaffen eine produktive Arbeitsatmosphäre und kommen besonders in Büros, Besprechungsrämen, Badezimmern oder in der Küche zum Einsatz. Wo Konzentration und Aufmerksamkeit gefordert sind, wird auf tageslichtweiße Lichtquellen gesetzt. 

Tageslichtweiße LEDs

Tageslichtweiße LEDs für eine helle Grundbeleuchtung

Tageslichtweiße LEDs sorgen für eine helle Grundbeleuchtung in Ihren Räumen.
Der Einsatz ist immer dann sinnvoll, wenn Konzentration und Aufmerksamkeit gefordert ist. Weißes Licht mit hohem Blauanteil eignet sich auch sehr gut für Schulungsräume. 

Tunable White-LEDs

Die tunable white-Funktion bringt immer den richtigen Weiß-Farbton

LEDs mit einer tunable white-Funktion ermöglichen es, fließend zwischen verschiedenen Weiß-Farbtönen zu wählen. Von Warmweiß bis Tageslichtweiß kann das Licht flexibel eingestellt werden – je nach aktuellem Bedarf. 

RGB-LEDs

RGB-LEDs bieten eine breite Farbpalette

LEDs leuchten nicht nur in weiß: RGB-LEDs bieten eine breite Farbpalette. Die Kombination von grünen, roten und blauen Leuchtdioden ermöglicht es, Licht in verschiedenen Farbnuancen auszuspielen. Oft beherrschen RGB-LED-Streifen einen Farbwechsel. 

RGBW-LEDs

RGBW-LEDs können tausende verschiedene Lichtkombinationen realisieren

Ähnlich wie die RGB-LEDs leuchten auch RGBW-LEDs in vielen verschiedenen Farben. Aus den Grundfarben entstehen tausende verschiedene Lichtkombinationen. Zusätzlich enthalten sie die tunable white-Funktion, die in der Regel per Fernbedienung oder App angesteuert werden kann. 



Unser Praxistipp: LED-Lichtband richtig zuschneiden

Viele LED-Streifen lassen sich mühelos kürzen oder verlängern. Beachten Sie jedoch, dass ein LED-Lichtband in mehrere Segmente unterteilt ist und daher nicht an jeder beliebigen Stelle gekürzt werden kann. Die Stellen sind in der Regel markiert, so dass Sie den Streifen zuschneiden können, ohne einzelne Gruppierungen zu beschädigen. In den meisten Fällen ist eine Schere dafür ausreichend.



Anschlüsse und Komponentensysteme der LED-Lichtbänder

Angeboten werden LED-Streifen mit verschiedenen Anschlüssen, etwa mit Lötanschluss, Stecker oder auch mit offenem Kabelende. Prüfen Sie die Betriebsspannung der Modelle, die für den individuellen Einsatzzweck in Frage kommen. Für eine optimale Ausleuchtung empfiehlt es sich, die Angaben zum Lichtstrom und zum Abstrahlungswinkel zu beachten.

Damit die Lichtbänder perfekt an die vorhergesehene Stelle passen, sollten Länge und Breite entsprechend ausgewählt werden. 

Ein Komponentensystem bietet eine große Gestaltungsfreiheit. Diese Systeme können durch verschiedene Verbindungsstücke flexibel zusammengesetzt werden. Ganz nach Bedarf können mit Hilfe von unterschiedlichstem Zubehör Anpassungen oder Erweiterungen vorgenommen werden. Zudem bieten die Komponentensysteme häufig eine Auswahl aus verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten. 

Smarte Steuerungen ermöglichen es, die LED-Lichtbänder vielseitig und individuell zu steuern. Per App, Sprachbefehl oder Fernbedienung lassen sich so verschiedene Funktionen problemlos steuern. 



LED-Profile – Schutz für LED-Lichtbänder

LED-Profile können eine ideale Ergänzung für Ihre LED-Bänder darstellen. Hervorzuheben sind die drei folgenden Vorteile, die für eine Integration von LED-Profilen sprechen: 

✓  Verbesserte Wärmeabfuhr der LED-Lichtbänder

✓  Schutz vor äußeren mechanischen Einwirkungen

✓  Optik: Professioneller und ansprechender


Erfahren Sie mehr in unserem Ratgeber zu LED-Profilen!

LED-Profil als Schutz für Ihr LED-Lichtband


Warum leuchtet meine LED-Lichtleiste ausgeschaltet noch schwach weiter?

Falls es ein LED-Lichtband mit Kabel und Stecker ist, könnte es einen Versuch wert sein, einfach den Stecker andersherum in die Steckdose zu stecken.

Warum? Weil Schnurschalter oft nur einpolig trennen und wenn nun nicht Phase, sondern Neutral getrennt wird, könnte wieder ein (geringer) Strom in die Lampe fließen (Schaltnetzteil mit Entstörkondensatoren / Leckstrom), obwohl der Schalter "Aus" ist.



Was sind LEDs?

LEDs begegnen uns mittlerweile überall: Egal ob Ampeln, Fernseher oder die Beleuchtung in privaten und geschäftlichen Räumen. Durch ihre lange Lebensdauer, ihre geringe Größe sowie die variantenreichen Formen und Farbspektren haben sich LEDs in kurzer Zeit gegenüber Glühbirnen, Halogen- und Energiesparlampen durchgesetzt. Hinter jeder LED steckt ein ganzes Stück Technik, die wir Ihnen in unserem Ratgeber kurz erklären. Zum Ratgeber LED Leuchtdiode »

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 20% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Reolink, 15% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Sygonix und 10% Rabatt auf Artikel der Marke Abus. Gültig bis 26.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen