Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Philips Hue & Hue Living Colors

Eine gute Ausleuchtung im Arbeitszimmer oder gemütliches Licht im Wohnzimmer müssen bei herkömmlichen Beleuchtungssystemen manuell eingestellt werden. Mit dem Philips-Hue-System hingegen wird die Lichtsteuerung daheim oder im Bürogebäude smart. Ein automatisches Einschalten am Morgen, eine Deaktivierung beim Verlassen des Gebäudes und vieles mehr wird mit zum Kinderspiel.

Wie funktioniert Philips Hue und worauf sollten Sie achten? Wir zeigen es Ihnen in unserem Ratgeber.

  • Was ist Philips Hue?

  • Welche Philips Hue Leuchten gibt es?

  • Wie funktioniert Philips Hue?

  • FAQ – Häufig gestellte Fragen

Philips Hue Smart Home


Smart Home Ratgeber

Das Angebot an Smart Home-Systemen ist riesig: Es stehen viele unterschiedliche Hausautomationssysteme zur Auswahl. 

In unserem Smart Home Ratgeber findest du nützliches und interessantes Wissen rund um alle Anwendungsgebiete zu Thema Smart Living.

Wir erklären worauf du bei der Auswahl eines Smart Home-Systems achten musst und welche Möglichkeiten und Vorteile ein intelligentes Zuhause bietet. 

Smart Home Ratgeber


Was ist Philips Hue?

Philips Hue ist der Name einer Smart-Home-Lösung für die Außen- und Raumbeleuchtung auf LED-Basis. Das System stammt vom Unternehmen Signify, das vor allem durch die Marke Philips weltbekannt ist. Hue-Lampen gibt es in verschiedenen Bauformen und in Farbgebungen von Philips Hue White bis hin zu Living Colors.

Philips-Hue Leuchte im Außenbereich

Die Lampen werden zu gewünschten Zeiten an- und ausgeschaltet und das dank hinterlegter Profile auch in verschiedenen Helligkeitsstufen und/oder Wunschfarben. Über eine App können Profile passend zur Tagesroutine oder zu gewünschten Lichtstimmungen erstellt und Lampen pro Zimmer oder auch in Raumzonen gruppiert werden. Beliebt sind Features wie „natürliches Aufwachen“, bei dem der Raum am morgen langsam heller wird, um den Körper auf den Tag einzustimmen.

Raumbeleuchtung wir so dank intelligenter Steuerung aller Lampen zum Alltagskomfort und das Licht ist immer ideal an die Bedürfnisse der Menschen angepasst. Im Smart Home werden die einzelnen Lampen entweder über einen Schalter, über App oder sprachgesteuert mit Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri (Apple HomeKit) bedient.

Um das System einsetzen zu können, müssen zum einen die smarten Lampen genutzt werden, zum anderen ist zur Aktivierung des vollen Funktionsumfangs das Installieren der sogenannten Hue Bridge notwendig. Die Bridge ist ein kleines Gerät, das als Zentrale dient und eingehende Befehle an die Lampen weiterleitet.
Die Befehle geben Sie über die Hue App ein, die als offizielle App beim Kauf dazugehört. In kleinerem Umfang können die Philips-Hue-Lampen auch allein App-gesteuert bedient werden.



Welche Philips Hue Leuchten gibt es?

Philips Hue White 

Philips Hue White

Philips Hue hat ein breites Produktsortiment. Wer warmweißes Licht für Wohn- und Arbeitsräume benötigt, greift auf die Philips Hue White LED-Leuchten zurück. Hue White gibt es in der Bauform „Globe“ mit E27-Fassung und als Vintage-Modell „Edison“ ebenfalls mit der Fassung E27. Selbstverständlich stehen auch LED-Leuchten mit den Fassungen E14 und GU10 zur Auswahl.


Philips Hue White Ambiance 

Philips Hue White Ambiance

Wer sich nicht sicher ist, ob warmweißes Licht immer die erste Wahl bleibt, greift alternativ zu Philips Hue White Ambiance LED-Leuchten. Diese Hue-Modelle mit den Fassungen E27, E14 und GU10 sind dimmbar und decken ein Spektrum von warmweißen bis kaltweißen Licht ab. Dabei haben Sie jederzeit die freie Wahl und können 50.000 Weiß-Varianten einstellen.


Philips Hue White and Color Ambiance

Philips Hue Color Ambience

Soll Farbe ins Spiel kommen, hat Philips Hue White and Color Ambiance die Nase vorn. In diesem Fall können die Leuchten sowohl weißes als auch farbiges Licht erzeugen.
Insgesamt 16 Millionen Farben sind möglich, Sie wählen zwischen den Sockeln E14, E27 sowie GU10 und jede Lampe ist dimmbar.
 


Philips Hue Lampen mit integrierter LED

Philips Hue bietet außerdem Lampen mit integrierter LED. Hier wächst das Angebot ständig und umfasst LED-Deckenleuchten, LED-Pendelleuchten sowie LED-Tischleuchten und LED-Wandleuchten. Manche Modelle sind mit entsprechender Schutzart explizit für den Außenbereich zugelassen. Hinzu kommen LED-Spots für gezielte Akzente sowie Philips Hue LightStrips. Die LED-Lightstrips gibt es in verschiedenen Längen, um beispielsweise Schränke, Küchenzeilen oder auch einen Bilderrahmen gekonnt in Szene zu setzen.

Tipp: Starter Set erwerben

Wer erstmals ein Hue-System nutzt, kann ein praktisches Starter-Set kaufen. Darin sind mehrere Leuchten der gewünschten Fassung, sowie Bridge und gegebenenfalls weiteres Zubehör enthalten.



Wie funktioniert Philips Hue?

Für Anwender ist die Inbetriebnahme der smarten Beleuchtung sehr einfach: Die Hue-Leuchten werden wie gewohnt mit ihrem Sockel in die Lampenfassung gedreht. Die Bridge besitzt zwei Kabel: eines samt Netzteil für die eigene Stromversorgung und ein LAN-Kabel zum Anschluss an den WLAN-Router. Dank Verbindung zum Router können sämtliche LED-Leuchten nun bedient werden, selbst wenn niemand vor Ort ist.

Doch wie wird das Philips-Hue-System im Detail gesteuert?

Steuerung über die Hue Bridge

Ob Lampen der Reihe Philips Hue White, Philips Hue White Ambiance oder Hue White and Color Ambiance, die Bridge wird zur zentralen Steuerzentrale.
Durch ihre Verbindung zum WLAN-Router können bis zu 50 Lampen vom Smartphone oder Tablet aus bedient werden, selbst wenn Sie nicht anwesend sind.
 

Steuerung über Bluetooth

Viele (jedoch nicht alle!) Hue-Modelle verfügen inzwischen über eine Bluetooth-Funktion. In diesem Fall kann die kostenlose App direkt mit maximal 10 Lampen kommunizieren.
Allerdings ist die Reichweite durch Bluetooth auf circa neun Meter begrenzt und das Gerät mit laufender Hue App muss daher im selben Raum wie die Lampen sein.

Steuerung über Sprachassistenten

Die Leuchten können ebenfalls über Google Assistant, Apple Homepod und Amazon Alexa bedient werden. Letztere Steuerung funktioniert nur für Besitzer des Amazon Echo Dot. Für die Verbindung genügt Bluetooth, allerdings müssen die Sprachassistenten dafür im Radius der Bluetooth-Reichweite sein. Bequemer wird die Steuerung, wenn die Hue Bridge im Einsatz ist und die Assistenten über das Internet mit dieser verbunden sind.

Wichtig zu wissen: Nicht alle Lichtfunktionen von Philips Hue White und Co. lassen sich allein über Bluetooth steuern. Wer später merkt, dass der volle Funktionsumfang gewünscht ist, kann jederzeit eine Hue Bridge nachrüsten, da alle Lampen ein ZigBee-Modul besitzen und über diesen Funkstandard mit wenigen Handgriffen auf die zentrale Steuereinheit eingestellt werden.



FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wofür braucht man die Philips Hue Bridge?

Als Zentrale ermöglicht sie die optimale Vernetzung aller Hue-Lampen. Sie bietet dank Anschluss an den Router eine große Automatisierung im Smart Home sowie den bequemen Fernzugriff.


Kann man Philips Hue ohne Bridge nutzen?

Ja, da viele Hue-Lampen inzwischen auch ausschließlich über Bluetooth arbeiten können. Die Reichweite zum Smartphone sowie die Anzahl der maximal steuerbaren Leuchten und der Funktionsumfang sind jedoch begrenzt.


Welches Zubehör gibt es für das Hue-System?

Es gibt eine Reihe smarter Accessoires, die noch mehr Komfort bei der Bedienung mit sich bringen: Philips Hue Dimmer, Philips Hue Tap und ein Bewegungssensor. In manchen Starter Kits sind bereits Dimmschalter oder Tap enthalten.


Kann man Philips Hue mit IKEA verbinden?

Ja, da die Produkte der Reihe „IKEA Home Smart Beleuchtung“ ebenso wie die Hue-Lampen den Funkstandard ZigBee zugrunde legen. Die Hue Bridge erkennt daher die anderen Lampen. Doch Achtung: Die Firmware-Version muss modern genug sein, weshalb die smarten Leuchten von IKEA neueren Datums sein sollten. Bewährt hat sich die Verbindung ab einer Chargennummer jenseits von 1721.



Weitere Smart Home Anwendungsbereiche entdecken

  • Smart Home Sicherheit

  • Smart Home Licht

  • Smart Home Heizung

  • Smart Home Entertainment

  • Smarte Gadgets & Gesundheit

  • Smart Garden

  • Allgemeiner Ratgeber Smart Home

     

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 20% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Reolink, 15% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Sygonix und 10% Rabatt auf Artikel der Marke Abus. Gültig bis 26.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen