Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Konfektionierte Kabel zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereits mit passenden Steckverbindern ausgestattet und dadurch sofort einsatzbereit sind. Sie können als Anschluss- oder Verbindungskabel, aber auch als als Adapter beziehungsweise Kabelbäume mit Verteilfunktionen realisiert sein. Welche Kriterien bei der Auswahl anschlussfertiger Konfektionskabel wichtig sind, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Kabel sind isolierte, elektrische Leitungen. Sie sind im Normalfall folgendermaßen aufgebaut: Im Inneren eines Kabels befindet sich der Leiter für den Strom, die sogenannte Litze. Die Litze ist von einer Isolierschicht umgeben, die für elektromagnetische Abschirmung sorgt. Erst durch die Isolierung wird eine elektrische Leitung zum Kabel. Die Ummantelung als äußerste Schicht erfüllt eine Schutzfunktion.
Kabel verbinden eine Stromquelle mit einem elektrischen Verbraucher oder übernehmen eine Verteilerfunktion zwischen verschiedenen elektronischen Komponenten. Entsprechend wird zwischen Anschlusskabeln und Verbindungskabeln unterschieden. Neben unkonfektionierten Kabeln, die als Meterware angeboten werden, gibt es konfektionierte Kabel. Diese sind bereits mit Steckverbindern ausgestattet, zum Beispiel Rundsteckverbindern oder D-Sub-Steckverbindern, die man anderenfalls erst montieren müsste, um einen Anschluss zu ermöglichen. Konfektionierte Kabel gibt es in verschiedenen Formen. Sie können als Rundkabel, Spiralkabel oder Flachbandkabel (Computerkabel) ausgeführt sein.
Bei vorgefertigten Stecksystemen entfällt viel Installationsaufwand und das Risiko einer fehlerhaften Verbindung, etwa durch falsch angewandte Löttechnik. Kabel ohne Anschlusselemente, also unkonfektionierte Kabel, müssen mit großer Sorgfalt vorbereitet werden. Es gibt viel zu beachten hinsichtlich der Dimensionierung elektrischer Parameter und der handwerklichen Umsetzung der Anschlussstellen. Insbesondere bei mehradrigen Leitungen in den Kabeln müssen jeweils die passenden elektrischen Kontakte miteinander verbunden werden, was mitunter sehr gute Kenntnisse in der Löttechnik erfordert.
Konfektionierte Kabel bieten viele Vorteile, die sich Betriebe und Unternehmen zunutze machen können. Hier ein Überblick:
- Sie ersparen sich viel Installationsaufwand, da nicht alle Adern der Kabel einzeln mit dem Steckverbinder verbunden werden müssen.
- Die Zuordnung der einzelnen Kabel wird durch die Stecksysteme erleichtert, denn am Steckverbinder lässt sich erkennen, für welchen Einsatzzweck ein Kabel gedacht ist. Nicht nur, dass es verschiedene Grundarten gibt (Rundsteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, D-Sub-Steckverbinder etc), fast jede Art von Kabel hat auch einen individuellen Stecker, weil die Anschlüsse für jede Schnittstelle anders aufgebaut sind. Ein XLR-Kabel zum Beispiel hebt sich daher optisch stark von einem Klinkenkabel ab.
- Es können nur passende Stecker und Buchsen miteinander verbunden werden. Das Risiko für fehlerhafte Verbindungen und daraus resultierende Schäden an elektronischen Komponenten wird durch konfektionierte Kabel erheblich reduziert.
- Der Zeitaufwand für das Verbinden und Trennen von elektrischen Komponenten ist bei konfektionierten Stecksystemen viel geringer. Dadurch eignen sich Kabel in konfektionierter Form für den flexiblen Einsatz.
Vorgefertigte Kabel gibt es in vielerlei Ausführungen. Es kann nicht nur zwischen Kabelformen (Spiralkabel, Flachbandkabel etc.), sondern auch nach den jeweiligen Einsatzzwecken unterschieden werden. In unserem Shop finden Sie daher ein breites Angebot, das sich in folgende Kategorien gliedert.
AV-Kabel und AV-Adapter
AV-Kabel sind Kabel für audiovisuelle Anwendungen. Sie werden zum Beispiel in Verbindung mit Audiogeräten, Videokameras, Fernsehgeräten oder Monitoren genutzt. In diese Kategorie fallen unter anderem HDMI-Kabel, Klinkenkabel, DisplayPort-Kabel und ältere Standards wie SCART-Kabel.
Bühnen- & Studio-Kabel und -Stecker
Bühnen- und Studio-Kabel sowie passende Stecksysteme werden in der Tontechnik bei Mischpulten, Mikrofonen und Lautsprechern sowie in der Veranstaltungstechnik für Verstärker und Lichtsteuerungen verwendet. Unter den Steckern für Audiozubehör findet sich eine Vielzahl von Adapterlösungen, um unterschiedlich konfektionierte Anschlüsse, zum Beispiel von Aux-Kabeln und XLR-Kabeln, miteinander verbinden zu können. Diese Kategorie umfasst außerdem viel Zubehör wie Kabeltrommeln und Kabelbinder.
Computer-Kabel und -Adapter
Die Produktgruppe der Computer-Kabel und -Adapter ist sehr umfangreich. Sie finden hier unter anderem Stromversorgungs- und Datenkabel wie USB-Kabel, HDMI-Kabel, Kabel für den Anschluss diverser Computerkomponenten (bspw. Festplatten) und externe Anschlüsse für Kleingeräte wie Smartphones an einen PC. Netzwerkkabel (Patch-Kabel) zur Einrichtung von Computer-Netzwerken gibt es ebenfalls in dieser Kategorie.
Messleitungen
Messleitungen werden in elektronischen Laboren zu Test- und Entwicklungszwecken verwendet. Diese Kabel haben standardisierte Anschlüsse für eine Vielzahl von Messgeräten und Prüfstücken.
Mobiltelefon-Kabel
Mobiltelefon- und Smartphone-Kabel gibt es passend zu den Geräten verschiedener Hersteller und Modellreihen. Darunter finden sich Ladegeräte ebenso wie USB-Datenübertragungskabel und Speziallösungen für die Nutzung im Kfz.
Modellbau-Kabel
Modellbau-Kabel gehören zum Sonderbedarf für den Selbstbau von elektrifizierten Miniaturen.
SAT-Kabel und -Stecker
SAT-Kabel sind meist Koaxialkabel und wichtig für den Empfang von Satellitenrundfunk. Passende Stecker und Buchsen für SAT-Kabel sind ebenfalls erhältlich.
Stromkabel
Stromversorgungskabel sind als Anschlusskabel, Verlängerungskabel oder Netzkabel realisiert und dienen der Verbindung von Stromquelle und elektrischem Verbraucher. Kabeltrommeln als Zubehör für die Stromverteilung sind ebenfalls in dieser Kategorie angesiedelt.
Telefonkabel und -adapter
Die Kategorie der Telefonkabel umfasst DSL- und ISDN-Kabel sowie diverse Adapter. Außerdem gibt es Anschlussleitungen und Verlängerungen für analoge Telefone und Faxgeräte sowie Ersatzkabel für den Anschluss von Telefonhörern an stationäre Telekommunikationsgeräte.
Zunächst gilt es zu klären, wofür Sie ein konfektioniertes Kabel benötigen. Möchten Sie einen Fernseher oder einen Monitor mit einem Quellgerät verbinden, brauchen Sie ein passendes AV-Kabel (HDMI oder DisplayPort zum Beispiel). Stellen Sie einen PC zusammen oder möchten einen Rechner nachrüsten, benötigen Sie eventuell Computerkabel für Lüfter, SATA-Kabel, USB-Kabel oder Computerstromkabel. Geht es darum, ein Netzwerk aufzubauen, sind Netzwerkkabel (Patch-Kabel) die richtige Wahl. Für nahezu jeden Einsatzzweck gibt es ein passend konfektioniertes Kabel.
Zu den wichtigsten Kaufkriterien, die für alle Arten von Kabeln gelten, die konfektioniert sind, zählen die Länge, die Abschirmung und die Verarbeitungsqualität. Die Anforderungen variieren je nach Kabeltyp. HDMI-Kabel beispielsweise dürfen nur wenige Meter lang sein, damit sie gute Dienste leisten und die Video- und Audiosignale fehlerfrei und in guter Qualität beim Ausgabegerät ankommen. Für Stromkabel, Netzkabel, SAT-Koaxialkabel und Netzwerkkabel gelten wiederum ganz andere Anforderungen, was die Länge und Abschirmung betrifft. Deswegen ist von Bedeutung, auf die individuellen Eigenschaften der jeweiligen Kabelarten zu achten. Gegebenenfalls benötigen Sie Hilfsmittel, im Fall von HDMI also HDMI-Extender oder HDMI-Verstärker.
Einwandfrei und hochwertig verarbeitet sollte das Kabel in jedem Fall sein. Es geht nicht nur um vergoldete Stecker bei AV-Kabeln, die eine reibungslose Datenübertragung ermöglichen, sondern auch um sicherheitsrelevante Faktoren wie die Stabilität der Ummantelung. Reißt diese auf, kann es gefährlich werden. Deshalb gilt es darauf zu achten, Kabel zu kaufen, deren Ummantelung aus sehr widerstandsfähigem Material besteht. Je mehr Strom durch ein Kabel fließt, desto wichtiger sind solche Schutzeigenschaften.
Ein Kabel sollte unbedingt ersetzt werden, wenn die Ummantelung Beschädigungen aufweist, denn ein freiliegender Leiter stellt eine erhebliche Gefahr bei Berührung dar. Außerdem sollte ein Kabel nicht mehr verwendet werden, wenn es überbogen wurde und einen scharfen Knick aufweist. Hier besteht das Risiko, dass die Leiter im Inneren beschädigt sind und es zu ungewollten Stromübertragungen kommt. Ein Kabel muss auch getauscht werden, wenn die Steckverbinder beschädigt sind. Dann ist die richtige Zuordnung der Kabeladern nämlich nicht mehr gewährleistet beziehungsweise könnte sich die Steckverbindung im laufenden Betrieb ungewollt lösen. Ein Warnsignal ist auch, wenn es zu ungewöhnlicher Wärmeentwicklung am Netzteil von Anschlusskabeln kommt. Bei defekten Netzteilen könnten die 230V aus der Steckdose direkt auf das angeschlossene Gerät übertragen werden und große Schäden verursachen.
Gibt es Normen und DIN-Vorgaben bei Kabeln in konfektionierter Form?
Ja. In Deutschland gelten die Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) für konfektionierte Kabel, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemen gewährleisten sollen. Einige der relevantesten Normen sind die folgenden:
- DIN EN 50525 (VDE 0285) behandelt die Anforderungen an Kabel für Energieverteilungsanwendungen mit Netzspannungen bis 450 respektive 750 Volt. Dabei geht es um die Isolierung, den Aufbau und die Kennzeichnung von Kabeln.
- DIN EN 60228 (VDE 0295) definiert die Nennquerschnitte für Leiter von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen von 0,5 bis 2500 Quadratmillimeter.
- DIN VDE 0276-603 legt die Anforderungen an die Konstruktion, Prüfung und Kennzeichnung von Kabeln für Hochspannungsanwendungen fest.
- DIN VDE 0293-308 behandelt die Kennzeichnung von Adern für Kabel und Leitungen für die feste Verlegung sowie für flexible Leitungen durch Farben.
Warum sollte man unkonfektionierte Kabel kaufen?
Konfektionierte Kabel sind ungemein praktisch, allerdings haben unkonfektionierte Kabel einen entscheidenden Vorteil: Sie lassen sich an den individuellen Bedarf anpassen. Wenn zum Beispiel Kabel unterschiedlicher Länge benötigt werden, kann es sein, dass die Standardmaße nicht den individuellen Anforderungen entsprechen. Unkonfektionierte Kabel erlauben es, Verbindungen mit exakt den Längen zu schaffen, die man benötigt, ohne sich Gedanken über etwaige Verlängerungskabel machen zu müssen. Gerade in der Industrie ist das eine gute Sache.