Apple TV
Das Apple TV hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil moderner Wohnräume entwickelt. Als vielseitiges Streaming-Gerät bietet es nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen eine Fülle von Möglichkeiten, um digitale Inhalte auf dem großen Bildschirm zu präsentieren.
Ob im Showroom, im Wartezimmer oder im Konferenzraum – das Apple TV kann dazu beitragen, die Kundenbindung zu stärken, die Mitarbeitermotivation zu steigern und die Effizienz von Präsentationen zu erhöhen.
Doch die Vielfalt der Modelle und Funktionen kann für potenzielle Käufer zunächst überwältigend wirken.
Welche Apple TV-Generation ist die richtige?
Wie lässt sich das Gerät optimal in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren?
Und welche Vorteile bietet Apple TV im Vergleich zu anderen Streaming-Lösungen?
In diesem Ratgeber gehen wir diesen und weiteren Fragen auf den Grund. Wir erläutern die Funktionsweise des Apple TV im Detail, stellen die verschiedenen Modelle vor und zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihr Apple TV einrichten und nutzen können. Darüber hinaus geben wir Ihnen wertvolle Tipps und Tricks, mit denen Sie das volle Potenzial Ihres Apple TV ausschöpfen können.
Egal, ob Sie als IT-Berater, Systemintegrator oder als Entscheider in einem Unternehmen tätig sind – dieser Ratgeber liefert Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um die richtige Entscheidung für Ihr Unternehmen zu treffen.
Apple TV ist ein vielseitiges Streaming-Gerät, das vom Hard- und Softwareentwickler Apple Inc. stammt. Es handelt sich dabei nicht um einen Fernseher, sondern um eine Set-Top-Box, die mit dem TV-Gerät, Beamer oder auch Monitor verbunden wird. Die Apple TV App ermöglicht es nach der Installation, Inhalte über das Internet zu streamen, was neben Filmen, Dokumentationen und Serien auch Musik oder Games beinhaltet.
Zur Steuerung wird die Touch-Fernbedienung genutzt, die zur Set-Top-Box immer dazugehört. Sie trägt den Markennamen Siri Remote, denn Eingaben können nicht nur über Berührungen, sondern auch via Sprachbefehl erfolgen. Die Siri-Fernbedienung verfügt ist zugleich Controller für Gaming über Apple TV.
Der klassische TV-Empfang wird ersetzt und erweitert. Die Apple TV App ermöglicht es, ein schier unendliches Angebot zu nutzen, beginnend bei Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und hin zu Privatsendern wie RTL und ProSieben über Streaming-Anbieter wie Joyn. Über den App Store erweitert sich das Angebot selbstverständlich auch um beliebte Abonnement-Dienste wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video. Hinzu kommt Apple TV+ mit Angeboten ohne Werbung. Letzteres Abonnement hat einen monatlichen Fixpreis und verlängert sich nach Ablauf automatisch, wenn keine Kündigung erfolgt.
Mit Apple TV wird es auch musikalisch, da Apps wie Spotify oder Apple Music mit wenigen Klicks zum Teil des Systems werden. Dasselbe gilt für unzählige Gaming- sowie Fitness-Apps, deren Nutzung dank Beschleunigungssensor und Gyroskop in der Fernbedienung noch mehr Spaß macht.
Durch die Integration ins heimische Netzwerk können auch persönliche Inhalte vom iPhone oder Mac direkt auf dem TV-Gerät geschaut werden, was sich beispielsweise für das gemeinsame Ansehen von Urlaubserlebnissen und für Präsentationen im beruflichen Umfeld eignet.
Kann man mit Apple TV auch Live-Fernsehen schauen?
Ja, deutsche Sender können dank Apps gewohnt in Echtzeit ausgewählt werden. Zugleich können Live-Sendungen aufgenommen werden.
Apple TV HD
Mit den HD-Modellen wandelt man auf den Spuren der Anfänge von Apple TV. Die 1. Generation von 2006 ist ebenso wie die 2. Generation von 2010 und die 3. Generation von 2012 nicht mehr bei Apple zu erhalten. Ebenso eingestellt wurde das Modell der 4. Generation, das zuletzt 2015 als Apple TV HD die Wohnzimmer eroberte.
Diese vier alten Generationen boten alle HDMI und WLAN als Schnittstellen und waren HD-fähig. Die erste und zweite Generation unterstützten HD mit einer Auflösung von 720p, die dritte und vierte Generation erweiterten die Auflösung auf 1080p. Nur die vierte Generation verfügte zusätzlich über Bluetooth und die erste Siri Remote. Alternativ konnte eine Apple TV Remote (1. Generation) benutzt werden.
Apple TV 4K
Da ab der 5. Generation die Auflösung 4K sowie HDR-Formate möglich wurden, setzte Apple die Zählung zurück: 2017 erschien entsprechend die fünfte Generation von Apple TV als 1. Generation Apple TV 4K und 2021 folgte die 2. Generation. Aktuell erhalten Apple-User die 2022 erschienene 3. Generation mit leistungsstarkem A15 Bionic Chip in zwei Ausführungen: Apple TV 4K mit Wi-Fi und Apple TV 4K mit Wi-Fi + Ethernet.
Das reine Wi-Fi-Modell besitzt eine Kapazität von 64 GB, nutzt Bluetooth 5.0 sowie HDMI. Apple TV 4K mit Wi-Fi + Ethernet ergänzt die WLAN-Schnittstelle um Gigabit-Ethernet und erweitert die Kapazität auf 128 GB. Bluetooth 5.0 und HDMI gehören weiterhin zur Grundausstattung.
Beide Boxen werden entweder mit der Siri Remote (3. Generation) oder der Apple TV Remote (3. Generation) bedient.
Die Einrichtung von Apple TV ist in wenigen Schritten erledigt. Nachdem die Box per HDMI-Kabel mit TV-Gerät oder Beamer verbunden wurde, wird sie eingeschaltet.
Das reine Wi-Fi-Modell wird über WLAN ins Netzwerk eingebunden (Name und Passwort des Netzwerkes bereithalten), das Modell mit Ethernet kann via LAN mit dem Router gekoppelt werden. Ein Setup führt Schritt für Schritt durch die Anmeldung. User benötigen ihre Apple-ID und erhalten daraufhin Zugriff auf den App Store.
Grundsätzlich ist der Anschluss an jeden HDMI-fähigen Monitor möglich. Für 4K-Inhalte muss der Bildschirm entsprechend 4K unterstützen. |
Noch einfacher wird das Einrichten, wenn bereits ein iPhone mit iOS 9.1 oder neuer beziehungsweise ein iPad mit iPadOS 13 oder neuer in das örtliche Netzwerk eingebunden ist.
In diesem Fall können die dem heimischen Netzwerk bereits bekannten Apple-Geräte genutzt werden, um alle benötigten Daten inklusive ID für den Apple-Account an die Set-Top-Box zu übermitteln.
Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, kann die Siri-Fernbedienung verwendet werden, um via touch-basierten Clickpad durch die Menüs zu navigieren oder dank integrierter Mikrofone gewünschte Inhalte über Sprachbefehle auszuwählen.
Grundsätzlich funktionieren auch andere Fernbedienung und sogar Bluetooth-Tastaturen mit Apple TV. Für diese Fälle bietet Apple eine Anlernfunktion, die im Menü unter „Einstellungen“ | „Allgemein“ | „Fernbedienungen“ zu finden ist.
Verbindung zu anderen Apple-Geräten
Dank Verbindung zum HomePod sorgt in allen Anwendungsfällen 3D Audio für besten Surround Sound in Dolby Atmos 5.1 oder 7.1.
Apple TV ist zudem kompatibel mit Apple Vision Pro, sodass Filme sich noch realistischer anfühlen und dank FaceTime Videofenster Meetings noch produktiver werden.
Außerdem kann Apple TV als Steuerzentrale für das Smart Home genutzt werden, da es mit HomeKit kompatibel ist. Automatisierungsaufgaben wie das Ein-/Ausschalten von Lampen, die Bedienung von Heizthermostaten oder auch Sicherheitskameras können so über Apple TV ferngesteuert werden.
Apple TV ist eine gute Wahl für alle, die ein umfassendes und hochwertiges Unterhaltungserlebnis suchen. Der Sprung auf 4K-Auflösung führt zu beeindruckend scharfen und lebendigen Bildern, was beim Streaming von Filmen und Serien einfach Spaß macht.
Die Set-Top-Box bietet zudem nicht nur Zugang zu einer Vielzahl von Streaming-Diensten und Apps, sondern integriert sich auch nahtlos. Wer bereits andere Apple-Produkte besitzt, profitiert von der einfachen Verbindung und der Möglichkeit, Inhalte schnell und bequem zu teilen.
Die Möglichkeit, die Box direkt zur Steuerzentrale im Smart Home zu machen, ist ebenfalls ein starkes Argument für Apple TV.
Noch ein Tipp für alle, die vor dem Kauf zwischen 64 GB und 128 GB Speicher schwanken: 64 GB sind ausreichend für alle, deren Hauptaugenmerk auf dem Streamen liegt. Wer jedoch bei Gaming und Co. speicherintensivere Apps nutzt, sollte eher auf 128 GB setzen.