The RØDE Difference
Als weltweit führendes Unternehmen im Audiotechnik-Bereich sind wir bestrebt, Content Creator bei der Verwirklichung ihrer Visionen zu unterstützen. Mit über 50 Jahren Erfahrung ist RØDE ein einzigartiges australisches Unternehmen, das sich durch Innovation, Qualität und das Streben nach herausragender Audioqualität auszeichnet. Von Anfang an waren wir Vorreiter in der Branche und haben durch wegweisende Produkte die Bereiche Homerecording, Filmaufnahmen und Podcasting revolutioniert. RØDE bietet eine breite Palette von Audioprodukten für verschiedene Anwendungsbereiche – egal, ob es sich um Mikrofone für professionelle Tonaufnahmen, Live-Musik, Podcasting oder Content Creation handelt, bei uns findet jeder die ideale Lösung.
Herstellung und Fertigungstechnik auf höchstem Niveau
RØDEs Herstellung steht für eine besonders hohe Qualität bei Klang, Mechanik und Zuverlässigkeit: Alle Komponenten, darunter goldbedampfte Mikrofonkapseln, Elektronikplatinen, Gehäuse, aber auch Software- und Prozessor-Chips stellen wir mit modernsten Bestückungsautomaten, Reinräumen und Präzisionsmaschinen im australischen Sydney selbst her, in enger Begleitung eines internationalen Teams von mehr als 450 Experten aus den verschiedensten Bereichen – darunter Elektronik, Industriedesign, Robotik, Audio- und Akustik, Metallproduktion, Werkzeugbau, Spritzgusstechnik, Logistik, Montage und Qualitätskontrolle.
Der ideale Begleiter im Studio
RØDE bietet eine Vielzahl an Studio-Mikrofonen, darunter Großmembran-, Kleinmembran- und Röhrenmikrofone, die eine sehr gute Audioqualität und innovative Features auszeichnen. So ist das NT1 5th Generation das erste Kondensatormikrofon, welches sowohl über einen analogen XLR-Ausgang als auch einen digitalen USB-Anschluss verfügt. Bemerkenswert sind auch das extrem niedrige Eigenrauschen von nur 4 dBA sowie 32 Bit Floating Audio.
Broadcast-Qualität bei Innen- und Außenaufnahmen
Wer für Broadcasts und Filmaufnahmen nach einer praktischen Lösung sucht, ist bei der NTG-Serie genau richtig. Die Richtrohrmikrofone sind besonders robust und klimafest, haben ein leichtes Aluminiumgehäuse und liefern tollen Sound. Bei der Stromversorgung ist viel Flexibilität gegeben; je nach Modell kann diese mittels Phantomspeisung, Batterie oder Akku erfolgen. Zu den absoluten Profi-Richtrohrmikrofonen gehören das NTG3, NTG5 und NTG8, welche sich durch HF-Technologie, minimales Eigenrauschen und eine besonders hohe Empfindlichkeit auszeichnen.
Alles, was das Filmer-Herz begehrt
RØDE ist ein Vorreiter bei Mikrofonen für DSLR-Kameras: 2004 führt RØDE mit dem VideoMic das erste Kondensator-Richtmikrofon ein, das sich direkt auf den Blitzschuh einer Kamera schieben lässt und mit einer Schwinghalterung gegen Griffgeräusche ausgestattet ist. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl verschiedener VideoMic-Modelle, die sich alle flexibel nutzen lassen. So können das VideoMic NTG und VideoMic GO II nicht nur analog an eine Kamera, sondern auch digital an ein Mobilgerät oder Computer angeschlossen werden. Eine weitere Innovation ist die rote HELIX™-Schwinghalterung, welche RØDE für das VideoMicro II entwickelt hat.
Innovative Wireless-Lösungen
Für alle, die sich bei Reportagen oder Interviews frei vor der Kamera bewegen möchten, sind die Funkstrecken der RØDE Wireless-Serie perfekt geeignet: In den Sendern ist ein hochwertiges Mikrofon eingebaut, welches speziell auf Sprache abgestimmt ist. Das Wireless GO II besteht sogar aus zwei Sendern und einem 2-Kanal-Empfänger – praktisch für die Aufnahme von zwei separaten Tonspuren. Dabei ist es möglich, den Empfänger an eine DSLR-Kamera, einen Computer oder ein Mobilgerät anzuschließen oder direkt das Onboard-Recording zu nutzen.
Der ideale Ton bei Sprachaufnahmen
Ob bei Podcasts, Interviews im Studio, Radiomoderationen, Hörspiel- und Werbeproduktionen sowie Filmsynchronisationen: Die Audioqualität bei der Aufnahme von Sprache spielt eine wichtige Rolle. Je nachdem, in welchem Raum aufgenommen und welche Art von Content erstellt wird, bietet RØDE verschiedene Lösungen – von klassischen XLR-Mikrofonen bis hin zu USB-Mikrofonen mit eingebautem DSP. Ein besonders praktisches Mikrofon ist dabei das PodMic, welches als dynamisches Mikrofon maximale Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungsgeräuschen bietet.
Immer live dabei
Für die perfekte Bühnenperformance gibt es die M1-Serie – dynamische Gesangsmikrofone, die perfekt in der Hand liegen. Das M1 liefert genau die richtige Portion an durchsetzungsfähigen Mitten, klingt dennoch transparent und ist zudem unempfindlich gegenüber Feedback. Wem es live auf feinste Nuancen ankommt, greift zum M2: ein echtes Kondensatormikrofon mit hohem Grenzschalldruckpegel, vollem Frequenzgang und HiFi-Sound.
NTH-100: Erster Kopfhörer von RØDE
Seit 2022 bietet RØDE seinen ersten Kopfhörer an: den NTH-100, der speziell für Content Creator und Studio-Musiker entwickelt wurde. Dieser Kopfhörer bietet maximalen Komfort dank seiner ergonomischen Ohrmuscheln aus Alcantara®-Memory-Foam. Zudem verfügt er über innovative Funktionen wie den FitLok™-Verschluss, der eine optimale Anpassung der Ohrmuscheln ermöglicht, sowie das in den Ohrpolstern integrierte CoolTech™-Gel, das für eine angenehme Kühlung während längerer Sessions sorgt.
Das Streamer X: All-in-One-Streaming-Lösung
Video Capture Cards gibt es viele, aber mit dem Streamer X veröffentlicht RØDE im Jahr 2023 ein Produkt, das es vorher so noch nicht gab: eine einzigartige Kombination aus Video Capture Card, Audio Interface und Control Surface. Mit 4K30 Capture, 4K60 Passthrough und VRR, dazu eine Neutrik®-Combo-Buchse, einen Anschluss für Headsets und Kopfhörer, ein integrierter Drahtlos-Empfänger und SMART Pads zum Triggern von Sounds, Effekten und anderen Funktionen. Für beeindruckende Audio-Qualität sorgt dabei der Revolution® Preamp mit professionellem APHEX® Audio Processing. Eine All-in-One-Lösung für Audio- und Video-Streaming.